This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW1432:GPIO 引脚

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1646483/isow1432-gpio-pins

器件型号: ISOW1432

尊敬的团队:
器件型号:ISOW1432DFMR

关于 GPIO 引脚、IN 和 OUT 引脚的用途是什么、它们的主要特性是什么?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Venkata:

    感谢您的联系。 请在下面查找我的意见:

    ISOW1432DFMR 上的 IN 和 OUT 引脚形成一个 专用的 2Mbps 单向 GPIO 通道 、该通道独立于 RS RS-485 收发器、穿过电隔离栅传输数字信号。 该通道消除了辅助信号对单独数字隔离器或光耦合器的需求[1][2]。

    • IN(引脚 14): 隔离(总线)侧的通用逻辑输入
    • OUT(引脚 7): 非隔离 (MCU) 侧的通用逻辑输出

    →从 IN SiO₂ 流经 1 μ F 电容隔离栅→Δ I OUT

    注意: “IN“表示 GPIO 输入 引脚、而不是“智能网络“。


    典型使用案例

    GPIO 通道旨在将诊断或状态信号从总线侧传输回 MCU、例如:

    • 电源正常状态监测 (例如,将 VISOOUT 连接到 IN 以确认存在隔离式电源)
    • 故障指示灯或 LED 控制
    • 隔离栅运行状况监测

    未使用的引脚处理

    引脚
    连接
    指定
    连接至 GND(默认低电平状态)以更大限度地降低功耗和噪声耦合
    抵消
    可以保持悬空—输出不会拾取噪声

    摘要

    IN/OUT GPIO 通道为辅助信号提供了一个简单的隔离式数字路径、让您可以监控总线侧电源状态或向 MCU 传输控制信号、而无需向设计中添加分立式隔离元件。

    您还可以参阅此应用简报中的“应用“部分、了解 GPIO 引脚的示例用例 — 使用具有集成电源的隔离式 RS RS-485 收发器优化您的设计

    此致
    Varun