This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1212EVM:将 12V 直流到 IC1212 的引脚 16?

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1646151/iso1212evm-dc-12v-to-pin-16-of-ic1212

器件型号: ISO1212EVM
主题中讨论的其他器件: ISO1212

如果直接将直流 12V 电压施加到 IC1212 的引脚 16、会发生什么情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nakahama、

    感谢您的联系。

    从引脚图中可以看出、引脚 16 是 SENSE1。

    在不使用 RTHR(直接短接至 12V)的情况下进行连接是可以接受的、因为 12V 大于 VIH、器件应仍正常工作。

    此致
    Varun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    返信ありがとうございます。μ s

    IN1にó n 560Ω抵抗なしで、直接SENSE1にDC12Vを印加したのですが、破損しませんか。ó n

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Nakahama、

    [引述 userid=“699670“ url=“~/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1646151/iso1212evm-dc-12v-to-pin-16-of-ic1212/6346522

    感谢您的答复。

    我在没有连接到 IN1 的 560Ω 电阻的情况下直接向 SENSE1 施加 12V 直流电压、但这会损坏吗?

    [/报价]

    请注意、通过限制 INx 电流、器件功能绝对需要 560ohm 的 RSENSE — 尽管它不会损坏,因为引脚可能需要高达 60V 的电压。

    此致
    Varun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ヴァルンさん μ s

    RSENSEではなく、ICの16番PIN〈Ω 检测〉に、制限抵抗なしで、DC12Vを通電したら、どうなりますか。Ω

    回答、宜しくお願い致します。μ s

    中浜久則 μ s

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nakahama、

    限流电阻器是指 RTHR。 如果是、那么我已经在这里的第一次答复中回答了这个问题:

    在不使用 RTHR 的情况下连接(直接短接至 12V)是可以接受的、因为 12V 大于 VIH、器件仍应正常工作。
     [/报价]

    因为数据表提供了有关此 IC 工作原理及其使用方法的详细信息/说明、所以我请求您只需详细参考一下该数据表。

    如果您仍有任何数据表未回答的问题、或需要进一步澄清直接影响您应用的问题、请务必告知我们。

    此致
    Varun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ヴァルンさん μ s

    故障しないことは、わかりました。μ s

    抵抗をRTHR=1kΩ、Rsense 560Ωで試験を行っていますが、電圧を12Vから8Vにしても

    出力波形が変化しません。μ s

    何か、考えられることはありますか。μ s

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nakahana、

    [引述 userid=“699670“ url=“~/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1646151/iso1212evm-dc-12v-to-pin-16-of-ic1212/6349578

    使用 RTHR = 1kΩ 和 Rsense 560Ω 测试电阻、但即使电压从 12V 变为 8V、

    输出波形不变。

    [/报价]

    这完全符合数据表 VIH 规格、即此处需要关注的问题。


    如果您能分享您尝试使用 ISO1212 实现的用例/应用、然后我们可以为您提供合适的资源、那会更好。

    此致
    Varun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DC12Vを通電してもOUTから3.5Vが出力しませんでした。μ s

    何か原因はありますか。μ s

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Nakahama、

    我请您立即提供所有意见、以避免此对话过多内容。

    检查 SIDE1 上的 EN 引脚状态 — 这是 ISO1212 的输出启用引脚。 需要为高电平或悬空才能启用输出

    如果不是 3.5V 那么你得到了什么?

    此致
    Varun