This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7H5020-SEP:有关使用 TPS7H5020-SEP 和 ISOS510-SEP 的电路的反馈查询

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: TL1431-Q1, ISOS510-SEP, TPS7H5020-SEP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1647777/tps7h5020-sep-feedback-inquiry-regarding-a-circuit-using-tps7h5020-sep-and-isos510-sep

器件型号: TPS7H5020-SEP
主题中讨论的其他器件: TL1431-Q1ISOS510-SEP

您好:

是韩国的一名工程师。

我目前正在使用 TPS7H5020-SEP、ISOS510-SEP 和 TL1431-Q1 设计反激式转换器。 但是、变压器输出电压未得到适当调节。

您能否提供与该问题相关的任何技术支持、或分享任何使用这些器件的参考设计/示例?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Beomjoon。

    我们能够提供支持、您是否能够提供原理图?

    谢谢、
    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持。

    您能分享一个电子邮件地址、我可以将原理图和变压器信息发送给该公司进行审核吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Beomjoon、

    我已离线联系您。

    谢谢、
    Daniel