This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1640:SDA1 电平约为 0.6V

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9800

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1648183/iso1640-sda1-level-is-around-0-6v

器件型号: ISO1640
主题中讨论的其他器件: TCA9800

您好:

我使用 ISO1640BDR、其中 SIDE1 连接到从器件、侧 2 连接到调试器。 (我知道这不是我们推荐的)

由于 SDA 引脚上存在内部二极管、VoL 约为 0.6V、处于允许的最大值 0.9V 范围内。

但是、我有一个从器件只能承受 0.5V 电压、因此不响应总线。

您是否有没有内部二极管的引脚对引脚兼容器件?

我正在我们的两个主要评估套件上使用此设备、因此我需要一个快速的解决方案。

此致、

Najib

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不存在此类 P2P 替代产品。

    您可以交换两侧、以便偏移位于另一侧(如果调试器能够承受该电压)。

    如果您可以移除从器件上的所有上拉电阻、则可以插入一个 I²C Ω 缓冲器、例如 TCA9800/1/2/3、且 A 侧朝向 ISO、B 侧朝向从器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    克莱门斯

    感谢您的答复。

    遗憾的是、由于电路板制造完成、我无法添加建议的 TCA980x。

    您还有其他解决方案吗?

    此致、

    Najib

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Najib:

    不幸的是,克莱门斯提到的上述两个解决办法是目前问题的唯一解决办法。

    对于未来设计的一项建议是在原理图设计冻结之前验证两个接口器件之间的逻辑兼容性。

    此致
    Varun