This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6507:SN6507 巨大电流

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: SN6507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1645451/sn6507-sn6507-huge-current

器件型号: SN6507

您好团队:

我是一名实习生、尝试使用 SN6507 将可变输入(标称值为 24V、介于 18V 和 30V 之间)稳定到 24V。 唯一的问题是、我的设置拉动了大量安培 (2A+)。 我在现实生活和模拟中都发现了这个问题。 我缺少什么吗?  

我有一个类似的 24 至 3V3 设置、运行良好。 如果我将 750319697 变压器替换为 750320325 变压器、我的输出将是稳定的 3V3。

您能找到我的设置问题吗? 我添加了仿真文件、以防它有用

 

此致、

Arvid

image.png

image.pngSN6507_24V_test.zip 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arvid、  

    为延误道歉! 我们的一位团队成员会尽快与您联系。  

    谢谢、  

    Jose R.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arvid:

    尝试在电路中进行以下更改、让我知道您观察到的变化

    1.在输出端放置 10 μ F 电容器

    2.将 R2 设置为 18k Ω

    3.尝试更改 L1 值(增加/减少)

    谢谢、

    Prateek