This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6507DGQEVM:有关变压器设计的技术问题

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: SN6507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1643937/sn6507dgqevm-tech-question-on-transformer-design

器件型号: SN6507DGQEVM
主题中讨论的其他器件: SN6507

尊敬的团队:

客户当前使用 SN6507 、并有以下技术问题:

 
  1. 变压器电感计算 –数据表提供了匝数比公式、但未说明如何计算 变压器电感。 您能否澄清一下方法? 您可以参考 SN6507EVM、其变压器电感约为 500uH、由 Bourns 制作、如下所示。  

image.png

  1. 电感与开关频率间的关系变压器电感开关频率设置之间有什么关系? 或者、应该如何根据给定的电感值设计开关频率?

  2. 输出功率与频率和电感间的 关系– 输出功率开关频率变压器电感之间有何关系? 这些参数在设计中是如何交互的?

 

请提供任何指导或参考材料。 客户需要精确计算。 请提供计算示例。 谢谢。  

 

此致

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以团队帮助处理这一紧急案例! 非常感谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    我将查看您的查询、稍后会联系您。

    谢谢、

    Prateek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    以下文档包含完整的推挽式转换器设计。 它包含所有示例公式。

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/1013/Push-Pull.pdf

    包括变压器电感计算、

    此致、

    Prateek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Prateek:

    感谢您发送编修。 但是、您解决的问题不是客户确切提出的问题。 您能帮助回答 客户在 上一个主题中提出的SN6507EVM 电感设计和选择相关的具体技术问题吗?

    我们将非常感谢你尽早就此提供支持。

    此致、Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    1、电感与开关频率之间的关系:

       您可以选择所需的磁化电流、然后通过固定 fsw、D 和 Vin 来计算所需的变压器初级电感。

    2. 对于给定的尺寸和重量,您只需以更高的频率运行变压器,即可通过变压器提供更多功率。  虽然提高开关频率可以提高功率容量并缩小元件尺寸、但会引入开关损耗、磁芯损耗和 EMI 问题。

    有关推挽式转换器的变压器的详细设计,请参阅 —  11) 变压器设计 

    谢谢、

    Prateek