This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW7844:对接地实践的阐述–不在外部短接接接地的影响

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOW7844, ISOW7841

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1649140/isow7844-clarification-on-grounding-practice-impact-of-not-externally-shorting-grounds

器件型号: ISOW7844
主题: ISOW7841 中讨论的其他器件

您好、

我想为您提供有关我们某种设计中接地实践的指导。

在我们的实现中、IC 隔离侧的接地端未在外部短接、该电路在运行期间依赖于器件的内部接地基准。

我们希望了解这种方法的影响、特别是对长期使用的影响。  不对隔离侧接地进行外部短路的潜在影响是什么?

此外、在故障分析期间、我们观察到 隔离侧 VCC 电压在故障后降至约 1.8V。 我们希望了解这种行为是否与上述接地方法相关、或者是否表明存在另一个潜在问题。

非常感谢您提供有关确保稳定运行和避免长期降级的最佳实践的指导。

感谢您的支持。

此致、
Naveena Sanaboina.
高级电气工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    说明不明确;采用隔离器的系统具有多个接地端和多个器件。 请提供显示确切连接的原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Naveena:

    感谢您的联系。

    正如克莱门斯在下面所说的那样 — 这里的问题是不清楚的。

    与任何具有隔离接地连接的隔离器一样、这是绝对正常的、不会对器件带来任何风险。

    原理图是了解连接的第一步

    此致
    Varun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Varun:
    感谢您的答复。  
    很抱歉混淆。 我是指位于 IC 噪声侧的隔离接地端、其中 IC 提供 2 个 GND2 引脚 (ISOW784416 引脚 SOIC-WB)。 它们没有与电路板中的 IC 外部连接、这是我在查询中想问的问题。 但我知道它们通常在一个层中连接。
    我们的故障正在研究根本原因导致 ISO IC 电压调节(生成 1.8V 而不是 3.3V ). 检查 SEL 连接及其布线。 不会损坏。 所有去耦电容器都正常工作。 负载已断开以查找故障。
    您以前是否遇到过此类 IC 故障?
    可能的原因是什么?
    在我们的设计中、作为预防措施、在隔离式 VISO 和 GND 上进行调节 1K 的最小负载也是如此。
    实施了数据表中建议的 10 μ F 和 0.1 μ F 去耦电容器。
    你认为这是可能的原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens Ladisch、
    感谢您的答复。
    很抱歉混淆。 问题在于、 当 SEL 引脚接地时、IC 稳压器没有输出相对于 3.3V 输入所需的 3.3V OUT。
    我们正在寻找可能的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Naveena:

    道歉,重复自己,但问题的性质和整个连接是不清楚的形式上述文本描述。

    为了评价可能出现的问题、我们需要具有清晰的输入以及原理图连接、测试条件以及您怀疑 ISOW7844 的哪个引脚出现故障。

    回答您的问题 — 不,我们过去没有看到这样的问题,因此除非我们了解系统连接,否则无法对根本原因进行评论。

    为了找出该问题并在当前情况下帮助您进行调试、我建议检查 ISOW7841 EVM 上有疑似出现的 ISOW7844 的功能、以检查该问题是否仅限于 ISOW7844、或者是否也取决于电路板上的系统级连接。

    EVM 链接 —  ISOW7841EVM 评估板|德州仪器 TI.com

    请告诉我们您在 EVM 上看到的内容

    此致
    Varun