This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC14141-Q1:UCC14141QDWNRQ1 应用示意图

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1648922/ucc14141-q1-ucc14141qdwnrq1-application-digram

器件型号: UCC14141-Q1

您好:  

我目前正在 单输出配置 (VDD–VEE) 中使用 UCC14141QDWNRQ1 、以便从 12V 输入生成 18V 电压。

谨请你就以下几点提供指导:

  • 确认 此配置的 RLIM 引脚连接
  • 在单路输出模式下正确连接 FBVEE 引脚
  • 在此设置中稳定运行所需的建议元件值

请提供任何有助于确保正确实施的参考设计详细信息、应用手册或建议。

期待您的支持和指导。

提前感谢您。