This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO64XX-ISOW774x:WB-EVM-DOC-CERT:SPICE 模型

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOW7742, ISOW7741, ISO7742

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1647369/iso64xx-wb-evm-doc-cert-isow774x-spice-model

器件型号: ISO64XX-ISO64XX WB-EVM-DOC-CERT
主题中讨论的其他器件: ISOW7742ISOW7741ISO7742

我们的隔离器电路出现一些问题。 需要使用 SPICE 模型进行仿真。 TI 器件型号字段没有正确的器件型号、因此必须选择一个非我们的器件型号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我不确定您会查询哪款产品 (ISO64xx 或 ISOW774x)、但两者都没有 SPICE 模型。 不过、他们确实在 TI.com 的产品网页上提供了 IBIS 模型(设计和开发->设计工具和仿真):

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们需要 ISOW7742 的 SPICE 模型。 我知道 IBIS 模型、但我们需要对电路行为而不是信号完整性进行仿真。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是、我们没有 ISOW7742 的 SPICE 模型。 代替模型、我建议使用我们的 EVM 或您自己的测试板来评估器件。 如果您 对该器件有任何其他问题、敬请告知。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下载该 IBIS 模型并尝试使用。 它有 2 个错误+一些警告。 如果您能帮您解决问题、请予以感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请分享您收到的错误和警告以及有关仿真设置的尽可能多的信息(软件,您正尝试模拟的内容等)。 您 TI 的其他联系人之一能够向我显示您发送给他的错误的屏幕截图(仍请将其发布在此处,以便我可以确保我处理的是正确的错误)、根据该错误、您可以尝试查看 另一个 e2e 帖子、看看是否有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在这里。 从 HyperLynx 中的语法检查:

    /isow7741.ibs(3187):错误:典型曲线的重复电压值。

    /isow7741.ibs(3187):错误:最小曲线的重复电压值。

    /isow7741.ibs(3187):错误:最大曲线的重复电压值。
    /isow7741.ibs(3993):警告:在【型号】部分之外找到 Vmeas 语句。
    /isow7741.ibs(3994):警告:在【型号】部分之外找到 Vref 语句。
    /isow7741.ibs(3995):警告:在【型号】部分之外找到 CREF 语句。
    /isow7741.ibs(3996):警告: Rref 在【模型】语句之外遇到。
    /isow7741.ibs(4892):警告:在【型号】部分之外找到 Vmeas 语句。
    /isow7741.ibs(4893):警告:在【型号】部分之外找到 Vref 语句。
    /isow7741.ibs(4894):警告:在【型号】部分之外找到 CREF 语句。
    /isow7741.ibs(4895):警告: Rref 在【模型】语句之外遇到。
    /isow7741.ibs(5789):警告:在【型号】部分之外找到 Vmeas 语句。
    /isow7741.ibs(5790):警告:在【型号】部分之外找到 Vref 语句。
    /isow7741.ibs(5791):警告:在【型号】部分之外找到 CREF 语句。
    /isow7741.ibs(5792):警告:Rref 在[MODEL]语句之外遇到。
    错误:解析文件 isow7741.ibs 失败。
    isow7741.ibs - 7 个错误、19 个警告

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于“重复电压值...“ 尝试删除行时出错。

    对于在[MODEL]节之外找到的语句的警告、它应该仍然运行、因为它只是一个警告 、但您可以尝试添加一个[Model Spec]行、如下所示:

    【型号】OUT_2p5
    model_type 三态
    极性反相
    【型号规格】
    Vmeas = 1.25
    Vref = 0
    CREF = 2pF
    Rref = 100000

    希望这些帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    修复了 IBIS 模型、但它对我们需要的行为仿真没有帮助。 希望您的团队能帮助为该器件构建模型。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    可用于隔离产品的 SPICE 模型仅起作用、可能无法完全匹配特定规格、如传播延迟、上升/下降时间或加电时间。 鉴于此、为了对您的电路进行功能验证、您可以在 VCC2 上采用外部电源并为 ISO7742 使用 SPICE 模型。 是指向 ISO7742 的链接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该模型对内部电源仿真没有帮助、这正是我要做的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您到底在尝试模拟什么? 您无法使用 ISO7742 SPICE 模型+外部电压源是否有原因?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的电路板的该器件的输入或输出卡在 1.46V 的电压。 我们正在寻找根本原因、想了解 VSOOUT 是否因某种原因而卡在这个水平、如果是、哪些条件会导致这种情况发生。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您能提供此区域的原理图和任何波形、帮助我解决您的问题、 您还能说明一下“输入或输出“的含义、具体指的是哪些引脚?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    芯片的 B 侧有 2 个输入和 2 个输出。 它们始终处于同一水平。 我无法公开分享我们的原理图。 是否有更好的转移方式? 因为我们签订了 NDA、也许我可以发送电子邮件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请联系您之前交谈的现场工程师 Jack。 他可以与我们联系、以确保我们全都遵守 NDA。