This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7741:ISO7041 是否可与 ATM90 配合使用?

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7741, ISO7041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1649842/iso7741-would-iso7041-work-with-atm90

器件型号: ISO7041
主题中讨论的其他器件: ISO7741

我们正在与 ATM90E32AS-AU-Y + ISO7041 开发一个新项目、但 SPI 通信中出现了一个问题。 ISO7741 的一侧从 uC 添加了 5V 电压、ATM90E 的第二侧添加了 3.3V 电压。

当几分钟后进行通信时、ATM90E 1.8V 会熄灭。

有必要在 ISO7041 中添加下拉和上拉电阻、因为当 ISO 引脚中无电压时、IC 会将输出应用到高电平。
我需要帮助才能理解这种行为。
提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pedro:

    感谢您的联系。

    从描述中看细节不是很清楚,但我可以理解的是,你正在使用名为 ATM90E32AS-AU-Y 的 UC 来提供 ISO7741(方框图可能有所帮助)。 但下面是我的观点,你可以一般检查:

    但是、如果您看到电源损坏、连接到 ISO7741 电源、则可能表明发生过流损坏。

    请检查 驱动 ISO7741 的 ATM90E32AS-AU-Y 引脚的电流能力。

    此致
    Varun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Varun:

    抱歉、我没有意识到我可以在问题中附加 SCH。 请检查一下。

    UC 名称是 ATmega328 (Arduino Nano)+ ISO7041 + ATM90E32AS-AU-Y(电能计量 IC)。

    UC 用于为 ISO7041 提供 5V 电压、另一侧 ATM90 用于提供 3.3V 电压。 ISO7041 是否可以施加不同的电压?

    SPI 信号通过 ISO7041 (MISO、MOSI、CLK 和 CS)。 短时间通信(<3 分钟)后、ATM90 侧 (3.3V 至 GND) 出现短路。

    您是否需要有关该问题的更多信息?

    提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pedro:

    我只能评论 ISO7041 的当前要求。

    在短时间的通信后(<3 分钟)、ATM90 一侧 (3.3V 至 GND) 出现短路。

    您需要验证 ATM90 电源引脚的供电能力,因为这是显示异常的原因 — 这种解释是否正确?

    是否可以在 ISO7041 中施加不同的电压?

    是的、当然可以。  

    ISO7041 的原理图也很好、没有危险标志。

    此致
    Varun