This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7761:爬电距离 隔离器

Guru**** 2964200 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1650288/iso7761-creepage-on-dig-isolators

器件型号: ISO7761

大家好:
我找到了爬电距离定义的说明:
沿绝缘表面测量的两个导电部件之间的最短路径。

一种常见的做法是在 PCB 中添加坡口来增加爬电距离。 是这样的、因为 IC 就在 PCB 正上方、IC 底部与(!)之间没有距离。 引入的额外损耗。 我担心、在认证期间、实验室可能会抱怨 IC 底部“缩短“可能的爬电坡道。  

在认证过程中、是否有人在使用凹槽时获得了反馈?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Florian:

    在 PCB 中添加坡口可以增加爬电距离、这是正确的。 这是整个行业的常见做法。 您可以查看我们的应用手册 数字隔离器设计指南 (修订版 G)(第 4.3 节)、其中更详细地讨论了此过程。 此外、我们还有另一个常见问题解答(【常见问题解答】什么是比较跟踪指数(CTI)? -隔离论坛 — 隔离- TI E2E 支持论坛)、在使用具有不同 CT 的 PCB 进行设计时会很有用。  

    如果您有任何其他问题或疑虑、请告诉我。  

    此致、  

    Sara