This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW1432:有关 UART 侧具有集成直流/直流输出的隔离式 RS485 IC 的问题

Guru**** 2973320 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOW1432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1650159/isow1432-query-regarding-isolated-rs485-ic-with-integrated-dc-dc-output-on-uart-side

器件型号: ISOW1432

尊敬的 TI 团队:

我正在寻找一款与 ISOW1432 类似、具有集成隔离式直流/直流电源的隔离式 RS485 收发器、但有不同的电源架构要求。

我的要求是在 UART/逻辑侧提供隔离式直流/直流输出。 我计划将该隔离式电源输出用于 UART 侧的外部电路。

为了更好地理解、我随附了方框图、其中说明了预期的架构。

您能否建议使用符合此要求的 IC?Untitled Diagram.drawio (1).png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Pooja、

    感谢您的参与并提供详细的意见。

    目前、我们没有符合您上述要求的集成电源解决方案。

    要实现此类架构、您必须使用外部隔离式电源以及单独的隔离式 RS485 模块 — 您可以参阅 TI 的 UCC 隔离式电源模块来实现此 隔离式电源模块(集成变压器)|德州仪器 TI.com

    此致
    Varun