This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW1044:ARNIC 825-1

Guru**** 2956400 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOW1044

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1652118/isow1044-arnic-825-1

部件号: ISOW1044

尊敬的团队:
请确认 ISOW1044 部件号是否支持 ARINC 规范 825-1
image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Venkata:

    感谢您的联系。 请在下面查找我的意见:

    是的、ISOW1044 与 ARINC 825 (以及 ARINC 825-1 扩展)兼容、但它没有明确针对它进行认证。 这是官方数据表得出的理由:

    为什么 ISOW1044 支持 ARINC 825-1

    ARINC 825 基于 ISO 11898-2 CAN 物理层标准构建。 ISOW1044 完全符合 ISO 11898-2:2016、这是 ARINC 825 扩展的基本标准。
    数据表明确指出(也是上面随附的快照):
    “许多 CAN 组织和标准已将 CAN 的使用范围扩展至原始 ISO 11898-2 标准之外的应用... 其中一些规范的示例是 ARINC 825、CANopen、DeviceNet 和 NMEA2000。“
    这证实了 ISOW1044 适用于 基于 ARINC 825 的 网络。

    与 ARINC 825-1 相关的主要 ISOW1044 功能

    功能 ISOW1044 规范
    CAN 标准合规性 ISO 11898-2:2016
    传统 CAN 数据速率 高达 1Mbps White check mark (ARINC 825 要求高达 1Mbps)
    CAN FD 支持 最高 5Mbps
    总线故障保护 ±58V 直流
    共模电压范围 ±12V
    ESD 保护(总线引脚) 8kV 符合 IEC 61000-4-2 标准
    隔离 5kVRMS(增强型,符合 UL1577 标准)
    单根总线上的节点数上限 最多 100 个收发器
    工作温度 –40°C 至+125°C

     重要说明

    ISOW1044 数据表 并未明确证明 ARINC 825-1 作为整个系统级标准的合规性。 ARINC 825-1 涉及  物理层以外的其他网络级、寻址和消息层要求。 ISOW1044 处理 物理层 部分。 完全符合 ARINC 825-1 标准要求 CAN 控制器/主机微控制器 实现更高层协议。
    此致
    Varun