This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO6521:ISO6521 最大输入电流

Guru**** 2964200 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO6521

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1651390/iso6521-iso6521-maximum-input-current

器件型号: ISO6521

ISO6521 数据表显示(第 7.4.1 章)、每个输入端都有内部二极管(也在绝对最大额定值“+/–0.5V“中指定)。 在我的应用中、可能偶尔会出现输入电压可能超出本地电源的情况(=浪涌/异常)。 我打算在这种情况下添加带输入的串联电阻。 为了合理调整这些电阻的大小、我需要知道内部二极管导通时输入电流的绝对最大值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我们不会提供您所需的绝对最大输入电流值。 根据我们的数据表、您可以预计 1Mbps 和 3.3V 电源下的输入电流 1.8mA。 在确定电阻大小时、您可以将其用作粗略的基线。 最好的解决方案是使用我们的 EVM 测试您的输入。