This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC43XXDVVEVM-DOC-CERT:PSpice 仿真问题、电流测量问题

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1311, AMC1400, AMC1411

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1652922/amc43xxdvvevm-doc-cert-pspice-simulation-problem-current-measurement-problem

器件型号: AMC43XXDVVEVM-DOC-CERT
主题中讨论的其他器件: AMC1311、 AMC1400、 AMC1411

 

1.模拟显示的问题如图所示。 此外、PSPICE 是否可以设置为两个不同的接地端?

2.我需要设计一个 500uA 的 DC 2000V 电流。 我使用 AMC1311、但我知道该芯片用于电压测量。

如果我要使用 AMC1400 进行电流测量但具有较低的内部电阻、是否有任何推荐的解决方案或方法?

谢谢你。

image.png