This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0101:请求提供器件型号建议

Guru**** 2962550 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9517-Q1, TXB0604

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1650124/txs0101-request-for-part-number-suggestion

器件型号: TXS0101
主题中讨论的其他器件: TCA9517-Q1、 TXB0604

您好、

在 SPI、I2C、GPIO 等双向应用中需要隔离缓冲器。 您能否给出适用于此类具有 125°C 额定温度的应用(典型值为 3.3V)的单通道、双通道和四通道缓冲器的器件型号。

此致、

Mythili B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mythili:

    单通道缓冲器:

    SPI/ GPIO 缓冲器:TXU0x01-Q1、AVC1T45-Q1

    I2C:不适用

    双通道:

    SPI/ GPIO 缓冲器:TXU0x02、AVC2T245-Q1

    I2C: TCA9517-Q1

    四通道:

    SPI/ GPIO 缓冲器:TXU0x04-Q1

    I2C:不适用

    有关其他一般建议、请参阅 电压转换快速参考。

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

    感谢您分享此器件型号。

    您能否分享用于四通道应用的双向器件型号?

    此致、

    Mythili B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

    您能否分享用于双通道和四通道应用的双向器件型号?

    此致、

    Mythili B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mythili:

    对于具有缓冲功能的四通道应用、最好的选择是 TXB0604、但是、如果您正在寻找直流驱动能力(高 IOH / IOL)、则没有任何解决方案。 由于 TXB060x 目前提供 4 通道和 6 通道、因此双通道应用将受到更有限的限制。  

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

    我们可以 在 JTAG TDO 信号中使用 SN74AXC1T45DCKR 吗?

    JTAG 应用中未列出此电压转换器。 请阐明上述器件是否可用于 JTAG 应用。

    此致、

    Mythili B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mythili:

    是、此器件将支持、因为 TDO 通常是从目标器件发送回主机的固定方向信号。 请查看数据表的开关通道部分、以确保所需的运行数据速率在器件的限制范围内。  

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

    在开关特性部分、仅提及传播延迟。 请告知我们、 SN74AXC1T45DCKR 将在 3.3V 至 1.8V 转换时支持的最大数据速率。

    此致、

    Mythili B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mythili:

    此常见问题解答应有助于解决以下问题:  

     【常见问题解答】如何估算未提供电压电平的数据速率频率? 

    此致、

    插孔