This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7221M:ISO7221MD 和 ISO7241CDW 替代产品

Guru**** 2974170 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1655410/iso7221m-iso7221md-and-iso7241cdw-replacement

器件型号: ISO7221M

我正在设计中使用 ISO7221MD 和 ISO7241CDW、我希望将其替换为 ISO7221MDR 和 ISO7241CDWR。 这两个器件之间有什么区别、它们是同一个器件吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew、  

    感谢您联系我们。

    器件型号末尾的“R“表示该器件采用卷带包装。 您可以从 数据表第 28 页的第 11 节开始找到所有相关的封装信息、标题为“机械、 封装和可订购信息“。 为了方便、我还在下面提供了一张图片:  

    此外、ISO7221 和 ISO7241 是 TI 的旧器件。 为了获得最佳性能和可靠性、请考虑更新为 ISO6421 和 ISO6441。 这些将与我们上一代器件引脚对引脚兼容。

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    此致、  

    Sara