This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW1050:无库存可供订购

Guru**** 2969280 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5169, ISOW3080, ISOW1050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1654574/isow1050-no-stock-to-order

器件型号: ISOW1050
Thread 中讨论的其他器件: LM5169、 ISOW3080

 我们的新 BMS 设计需要少量 ISOW3080 和 ISOW1050 以及降压转换器 LM5169。 由于没有库存可供订购这些器件、因此只需获取每个 IC 的几个样片。

收货地址:

9300 Bluegrass Dr. 美国德克萨斯州奥斯汀 78759

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joe、

    感谢您的联系。

    请注意、e2e 是一个技术论坛、并不是处理样片/购买申请的正确平台。

    很遗憾听到有关订购上述器件的问题。 在与订购相关的问题上能够为您提供最佳帮助的团队是客户支持中心团队。 请在以下网站提交 TT、您的问题应该得到解决。 谢谢。

    http://ti.com/csc

    我建议您登录您的 myTI 账户、点击“订购“部分中的“到货时通知我“选项、订阅产品供货情况通知、以便您在器件到货时收到通知。

    此致
    Varun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Varun:

    我登录到 TI 订购了 IC、这三款 IC 都缺货。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joe、

    如上所述、请联系客户支持中心获取该申请。

    此致
    Varun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以尝试登录 LinkedIn;我们已经讨论过这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Varun、LinkedIn 上与您联系的链接是什么

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joe、

    我不确定 Jojo 在这里传达的内容、但我无法在 LinkedIn 上讨论与 TI 相关的业务。

    请按照上述规定通过 CSC 提交 TT。

    此致
    Varun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨 Varun、您可以在同一个线程中看到我从 Jojo 收到的回复 — 我不知道他(TI 外部的人)如何进入该线程并向我发送了回复 — 您能否验证一下  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joe、

    这是一个 TI E2E 论坛、可供所有用户发布和回复任何帖子。
    正如 Varun 建议您的那样、我建议您就缺货情况联系 CSC、他们将能够为您提供帮助。

    或者、 您可以通过登录 myTI 账户、点击“订购“部分中的“到货时通知我“选项来订阅产品供货情况通知、以便您在器件到货时收到通知。 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Koteshwar、

    感谢您的澄清。 我将与 CSC 协调。