This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1042-Q1:最大贝斯泰尔姆格

Guru**** 2943430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1654044/iso1042-q1-maximale-bestellmenge

器件型号: ISO1042-Q1

Sehr geehrte Damen und Herreen, vom o.g. Baoteil benötigen WRI 1000 STK., weshalb ich den kompletten Bestand von aktuell 975 STK. Bestellen möchte ć. können Sie bitte einen Link ohne Mengenbeschränkung an mich senden, oder an die hinterlegte Adresse:  

einkauf@fsm.ag

franziska.weisser@fsm.ag

 

Vielen Dank.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Einkauf:

    感谢您的联系。

    道歉、但 E2E 不是采购申请的合适平台。 此外、975 是库存中的实际库存、无法立即配送更多样品。

    我假设您正在寻找 ISO1042QDWV、如果是这样、您可以继续并订购以下产品:

    此致
    Varun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的瓦伦·库马尔,感谢您的答复。 哪个平台是正确的? 很抱歉、要在 TI 支持网站上找到正确的问题并不容易。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Einkauf:

    您将来可以通过 TI 的 CSC(客户支持中心)提交这些申请。 目前、我们只有 975 件库存、即使是 CSC 在这方面也不会有太多帮助  

    您可以继续订购 TI.com 上目前库存的上述备选器件

    此致
    Varun