This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1643:支持 VCCI =1.8V 时 ISO1643DWR 的类似备选器件

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO6720, ISO1640, TCA9800

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1655277/iso1643-similar-alternate-part-for-iso1643dwr-with-vcci-1-8v-support

器件型号: ISO1643
Thread 中讨论的其他器件: ISO6720、 ISO1640、 TCA9800

尊敬的团队:

I²C 正在寻找一个类似于 ISO1643DWR 的器件、其中四个通道用于 0 Ω 信号 (SCL 和 SDA)、另外两个通道用作 GPIO。

我们的主要要求是 VCCI 侧应支持 1.8V 逻辑电源。 建议使用一个可支持 VCCI = 1.8V 和 VCCB = 3.3V 的类似数字隔离器



谢谢您、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sampat:

    感谢您的联系。

    目前、我们没有支持 1.8V VCC 的 I2C 隔离器。

    您需要使用 I2C 电平转换器(如 TCA980x)将电压域更改为 1.8V。 对于两个 GPIO 信号 (ISO6720)、可用于将信号转换为 1.8V 域。

    因此、最终解决方案由 VCC1 侧的 ISO1640+ISO6720 和 TCA980x 组成、用于将 I2C 信号转换为 1.8V。

    此致
    Varun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Varun:您能否进一步解释您提出的解决方案? 据数据表所知、TCA980x B 侧不应连接到电流源或静态电压失调缓冲器。 ISO1640 SIDE1 VOL1 会产生这种失调电压、应该不兼容、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew、

    您的理解是正确的。 ISO1640 SIDE1 不应连接到 TCA9800 SideB、而是可以连接到 A 侧、而 B 侧可以连接到要连接到 ISO1640 的其他器件(如 MCU)。 我列举了以下订单作为示例。

    如果不清楚、请告诉我们、谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao