This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOM8600:ISOM8600DFGR 的 QC 流程

Guru**** 2943350 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1656800/isom8600-qc-flow-of-isom8600dfgr

器件型号: ISOM8600

请发送 ISOM8600DFGR 的 QC 流程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Suzuki-San、

    感谢您联系我们。
    您能否详细说明您的问题并具体说明您需要的内容、以便我们能够为您提供最佳支持?

    在生产过程中、所有组装的器件都经过生产测试、以测试和验证每个器件是否符合数据表规格。 这是在 100%的器件上完成的、这是我们控制产品质量的方式。 如果您需要其他任何信息、请告诉我、谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao