Other Parts Discussed in Thread: ISOW7721
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: ISOW7721

我使用 ISOW7721 作为隔离式 UART 收发器 、来提供通信隔离并为 RS485 收发器供电。 但是、当 RS485 A 和 B 线短路时、 反激式电源(基于 TNY286) 将进入过载保护状态。
我想了解 ISOW7721 在 VISO 输出侧发生短路时为何不会关闭、以及是否有方法可以 在 RS485 A-B 短路情况下通过禁用或关闭 ISOW7721 来保护反激式电源。