This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1228:ISO1228 适用于源极输入的浪涌保护功能

Guru**** 2960100 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1228, ISO1228EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1657452/iso1228-iso1228-surge-protection-for-source-inputs

器件型号: ISO1228

我是否需要添加 Rsurge 和 Csurge 来提供类型的输入?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anicia、

    对于拉出型输入、不需要 Rsurge 和 Csurge。  

    但是、为了在拉出模式下对器件提供浪涌保护、需要一个外部 TVS 二极管。  

    您也可以参阅此页面以了解源代码模式下的设置 —  https://www.ti.com/lit/ds/sllsfn5b/sllsfn5b.pdf#page=29 

    您是否需要为此应用选择 TVS 二极管方面的帮助? 如果是、浪涌抗扰度目标和场电源电压是多少?  

    此致、
    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Michael 提供的信息。 很遗憾、我无法打开您引用的 E2E 帖子。  我计划使用 33V TVS 实现本地 ISO1228 源极输入保护。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anicia、

    啊,你是对的,一个是不可访问的,让我纠正这篇文章。

    无论如何、您的回复似乎有所帮助、如果您还有其他问题、请告诉我们、我们很乐意为您提供支持。

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    我使用 RILIM 类型 3 的建议值(RILIM = 0 欧姆)。 数据表建议使用 MELF 电阻器、但我注意到 ISO1228EVM 在此位置使用 0603 电阻器。 我使用的是 ISO1228DFBR。 对于我的设计、我是否应该遵循数据表中的建议并使用 MELF 电阻器、或者、当 RILIM 为 0 欧姆时、0603 封装是否可以接受?

    我还想再次检查 OUT_EN、nFAULT、F0 和 F1 的接线。 我希望使隔离器保持启用状态、不使用内部滤波。 我当前的连接是:

    • OUT_EN 连接至 VCC1
    • F0 连接至 GND
    • F1 连接至 GND
    • nFAULT 通过 4.7kΩ 上拉至 VCC1

    这是正确的吗?

    此外、如果我不需要监控故障状态、nFAULT 是否可以保持开路、或者它是否仍具有上拉电阻?

    谢谢、

    Anicia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anicia:

    数据表中的 MELF 建议适用于防浪涌应用、尤其是在灌入模式下、在这种模式下、电阻器必须承受脉冲能量。 由于在源极模式下需要 TVS 二极管、因此无需使用 MELF 电阻器

    控制引脚接线

     对于启用的操作、您的连接是正确的、无需内部滤波

    引脚 相匹配 测量输出
    OUT_EN 连接至 VCC1 输出已启用
    F0 连接至 GND 无内部滤波
    F1 连接至 GND 无内部滤波
    nFAULT 4.7kΩ 上拉至 VCC1 故障监控激活

    nFAULT—上拉与悬空

    如果您不需要故障监控、 nFAULT 可以保持悬空 。这是一个开漏输出 1、因此将其保持未连接状态不会导致任何功能问题。 也就是说、如果您的要求稍后发生变化、包含上拉电阻可以降低成本、它为您提供了诊断功能、而无需重新旋转电路板。

    此致
    Varun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您确认电阻器类型和接线!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anicia:

    很高兴能提供帮助:)

    立即关闭此主题。

    此致
    Varun