Other Parts Discussed in Thread: ISO1432
器件型号: ISO1432
尊敬的团队:
我们目前正在计划使用 ISO1432DWR 器件连接 SDLC(同步数据链路控制)信号。 在单端侧、我们有以下单端信号:
Tx_Data
RX_Data
TX_CLK
RX_CLK
在接口侧、我们需要差分 RS - 485 信号电平。 为此、我们使用两个 ISO1432DWR 器件、一个用于数据信号、另一个用于时钟信号。
我们想澄清一下 ISO1432DWR 是否可用于发送和接收具有 RS485 信号电平的时钟信号 (TX_CLK 和 RX_CLK)、其中时钟频率约为 614KHz。
此外、该器件能否可靠地将单端时钟信号转换为差分 RS - 485 信号、反之亦然(对于 TX_CLK 和 RX_CLK)?
如果将此器件与时钟信号配合使用存在任何限制或具体注意事项、敬请告知。
谢谢你。