This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7741U:ISO7741U 供货情况与产品发布申请

Guru**** 2964200 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7741U

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1657731/iso7741u-iso7741u-availability-and-production-release-request

器件型号: ISO7741U

您好 TI 支持部门、

我们正在评估 ISO7741U、这是一种需要超过 20mm 爬电距离和间隙的原型设计。

您能否确认是否于 2026 年提供 XISO7741UDUWR 或 XISO7741UFDUWR 样片?

我们也想知道
-是为了完整的生产发布?
-是封装,引脚和电气规格已经冻结

此致
Max Wildfellner

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max、  

    我们现在有一些样片可供购买、但请让我确保它们可通过 TI.com 查看、以便您订购。  

    该器件旨在实现完整的量产版本、但我目前无法确认完整的量产时间表、但我已经通过 E2E 向您发送了连接申请、以便我们可以直接发送消息。  

    引脚排列和电气特性方面也有相同的裕度。 我们打算发布具有数据表中列出的参数的该器件。 可以进行细微调整、但重大变化的风险非常低。

    我是否可以询问或询问您的系统中存在哪些要求爬电距离和间隙大于 20mm 的条件? 如工作电压、污染等级、材料 CTI 等 或者、如果您愿意、也可以通过直接消息共享此信息。

    此致、
    Michael