Other Parts Discussed in Thread: UCC14241-Q1
器件型号: UCC14241-Q1
尊敬的 TI E2E 专家:
我的团队目前正处于新项目的元件选择阶段、我们正在强烈考虑使用 UCC14241-Q1 来满足我们的应用需求。
我们的用例是双极放大器电源、其中正负电源轨上的低输出电压纹波对于保持信号完整性至关重要。 在查看器件规格以确保其符合我们的系统要求时、我注意到 COM-SLUSF09 稳压器利用了两个不同的迟滞窗口:一个宽(±20mV)和一个窄 (~1.25mV)、如数据表中所示(图 8-2、VEE 09)。
我有以下技术问题:
1.充电和放电路径使用两个不同的迟滞窗口的设计意图是什么? 这种双窗口方法如何解决应用中的实际问题?
2.宽窗口(±20mV)是否主要用于启动和大信号瞬态响应、而窄窗口 (~1.25mV) 是否在稳态运行期间处理精细调节? 还是它们有不同的用途?
3.对于我们的双极放大器应用、在其中首先需要更大限度地减小纹波的情况下、是否可以将器件配置为仅对充电和放电使用窄迟滞窗口 (~1.25mV)? 如果是、需要哪种外部配置(例如 RLIM_RDR 网络值,电容器选择或其他引脚设置)来实现这一点?
4、如果双窗口架构是固定的且不能改变、我们可以采取哪些实际措施来最大限度地减少稳态运行中 COM-COM VEE 的输出纹波? 例如、增大 COUT3、优化 FBVEE 分频器或调整 RLIM 值是否有助于降低纹波振幅?
如有任何技术见解或应用指南、我们将不胜感激。
此致、
罗江