This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO6742-Q1:一侧断电电源 (VCC1 或 VCC2) 时的输出引脚状态

Guru**** 2988520 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1664616/iso6742-q1-output-pin-state-when-one-side-loses-power-supply-vcc1-or-vcc2

器件型号: ISO6742-Q1

您好的团队、  

我正在使用 ISO6742F-Q1 数字隔离器、对一侧断电时的输出行为有疑问。

应用程序设置:

  • 侧 1(初级)由 5V 电源 (VCC1) 供电
  • 2 侧(次级)由 单独的 5V 电源 (VCC2) 供电
  • 两侧 共用一个接地端 (GND1 = GND2)
 

我的问题:

  1. 如果 在 VCC2 保持通电的情况下 VCC1(初级侧)丢失、 2 侧输出引脚的输出状态是什么? 它们会变为高电平、低电平还是高阻态?

  2. 如果 在 VCC1 保持通电的情况下 VCC2(次级侧)丢失、 1 侧输出引脚的输出状态是什么? 它们会变为高电平、低电平还是高阻态?

  3. ISO6742F-Q1 是否具有 失效防护 功能、可定义发射侧断电时的默认输出状态? 如果是、默认的失效防护输出电平是多少?

非常感谢您提供任何应用级指导!

谢谢!

Ethan Wen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    感谢您的联系。

    [报价 userid=“472868“ url=“~/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1664616/iso6742-q1-output-pin-state-when-one-side-loses-power-supply-vcc1-or-vcc2
    • 两侧 共用一个接地端 (GND1 = GND2)
    [/报价]

    您能解释一下吗? 这是否意味着 GND1 和 GND 2 直接相互连接? 当两个接地端相互连接时、隔离栅将完全被旁路、这意味着不会提供隔离、并且系统仍然容易受到瞬态或接地回路的影响。

    [报价 userid=“472868“ url=“~/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1664616/iso6742-q1-output-pin-state-when-one-side-loses-power-supply-vcc1-or-vcc2
    • 如果 在 VCC2 保持通电的情况下 VCC1(初级侧)丢失、 2 侧输出引脚的输出状态是什么? 它们会变为高电平、低电平还是高阻态?

    [/报价]

    当 VCC1 为 PD 且 VCC2 为 PU 时、2 侧输出引脚将处于默认状态。 因此、这意味着 ISO6742F-Q1 将具有低默认输出状态。 这也可以在数据表的器件功能模式表中看到、如下所示:

    如果 在 VCC1 保持通电时 VCC2(次级侧)丢失、 1 侧输出引脚的输出状态是什么? 它们是变为高、低还是高阻态?

    这也是相同的。 如果 VCC2 为 PD 且 VCC1 为 PU、则 1 侧的输出引脚将为默认状态、 ISO6742F-Q1 的输出引脚为低电平。

    ISO6742F-Q1 是否具有 失效防护 功能、可定义发射侧断电时的默认输出状态? 如果是、默认的失效防护输出电平是多少?

    没有特定的失效防护特性。 当发生输入侧功率损耗时、输出通常会进入默认状态、对于 ISO6742F-Q1 而言该状态较低。 我在下面链接了一些有关默认状态的有用 E2E 常见问题解答链接:

    【常见问题解答】ISOxxxxF 和 ISOxxxx 器件(例如 ISO6441 与 ISO6441F)之间有何差异? -隔离论坛 — 隔离- TI E2E 支持论坛

    【常见问题解答】没有输入信号的数字隔离器的逻辑状态是什么? -隔离论坛 — 隔离- TI E2E 支持论坛

    【常见问题解答】[H]常见问题解答:隔离 — 隔离论坛-隔离 — TI E2E 支持论坛

    我还要提一下、我们推出了全新的新一代通用数字隔离器 ISO6442F-Q1: https://www.ti.com/product/ISO6442-Q1

    该器件支持高数据速率、并采用 TI 最新的隔离技术。

    此致、
    Aaditya.