This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO6742:申请产品生命周期确认

Guru**** 3003500 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO6742-Q1, ISO6442-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1668653/iso6742-request-for-product-lifecycle-confirmation

部件号: ISO6742
主题中讨论的其他器件: ISO6442-Q1

您好、欢迎来到爱威系统技术股份有限公司

我们正在评估以下 Texas Instruments 组件、以便用于我们的一种医疗产品。

  • ISO6742QDWRQ1

您能否确认此部件目前是否处于活动状态、并预计在未来两年内仍可供供应?

此外、请告知我们是否有任何计划的停产 (EOL) 通知、产品变更通知 (PCN) 或与此器件相关的任何其他生命周期变更。

如果预计此组件会过时或停产、请建议使用具有等效电气和机械规格的合适替换器件。

感谢您的支持。 我们期待您的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vaishnavi:

    感谢您的联系。

    您提到的 ISO6742-Q1 是一款有源器件、 这些器件仍由 TI 生产和销售。 德州仪器的产品生命周期通常为 10 到 15 年、并且通常会延长使用寿命、这符合许多客户的要求。  产品页面上列出了器件生命周期、并在以下链接中进行了进一步说明: https://www.ti.com/quality-reliability/quality/product-life-cycle.html

    此外、我还想推广 ISO6442-Q1、这是 TI 最新一代的数字隔离器、支持高达 150Mbps 的数据速率: https://www.ti.com/product/ISO6442-Q1

    此致、
    Aaditya.