This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO6763:晶体管和栅极数

Guru**** 3003500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1668294/iso6763-transistor-and-gate-count

器件型号: ISO6763

您好:  

 

我联系您、询问 ISO6763FQDWRQ1 上的晶体管和栅极数量。 我们需要满足 SR –332 标准的这一要求、因此估算数量对我们来说是可行的。

 

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Colin、

    感谢您的联系。  

    很遗憾、我们无法提供这些信息、因为这些信息对 TI 产品保密。

    此致、
    Aaditya.