This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1050:ISO1050DUBR

Guru**** 2391025 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO1050, SN65HVD1050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1067040/iso1050-iso1050dubr

部件号:ISO1050
“线程: SN65HVD1050”中讨论的其它部件

您好专家,

我正在将 ISO1050DUBR IBIS 模型用于 CAN SI Simulation,下载链接为  :ISO1050数据表,产品信息和支持| TI.com

 我使用 ANSYS SPISim 验证了同一型号,并观察到一个错误:“”型号“CANL_BI”:“下拉”中的“打开源设备”电流<>0.0mA,如下所示:

  

您是否有任何更新/正确的型号可用于此目的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Pali,

    感谢您与我们联系!

    我们目前没有新版本的模型。

    当前值为0,因为它们的值非常小,很可能

    在 ibis 模型生成/导出过程中被截断。

    我将与利益相关方联系,以研究该问题并与您联系。

    同时,能否将1977行从0修改为非常小的数字,如下所示?

    将1978行的当前值复制到1977行,并将 E-12更改为 E-15,然后尝试。

    此致,

    阿尔弗雷德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Alfred,

    非常感谢您的回复!
    如果您有利益相关者提供的任何最新信息,请告诉我。

    此外,我在我的末尾按照你的建议尝试了这些更改,复制了1978到1977的行项目,E-12更改为 E-15,但我仍然遇到了与以前相同的错误。


    此致,

    帕里·巴尔马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Pali,

    不幸的是,ISO1050 ibis 模型是10多年前开发的,目前还没有更新计划。

    ISO1050使用 SN65HVD1050 IO,因此它们具有相同的 IO 特性。 您可以下载 ibis 模型

    来自 https://www.ti.com/product/SN65HVD1050#design-development。 此模型是为 IBIS 3.2版创建的,

     如果您的模拟器无法处理旧版本的 ibis 模型,请将第8行的版本修改为4.0。

    此致,

    阿尔弗雷德