This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7420:12 V 引脚兼容设备

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO7420, ISO1211, ISO224

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1066806/iso7420-12-v-pin-compatible-device

部件号:ISO7420
“线程”中讨论的其它部件: ISO1211ISO224

是否有允许高达12 V 电源电压和引脚与 ISO7420兼容的隔离器?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    辛哲,你好,

    感谢您的帮助。

    不幸的是,我们没有任何可以使用12V 电源的数字隔离器。 您可以使用 DC/DC 转换器或 LDO 将其降低至5V 或更低,然后为数字隔离器供电。
    如果您需要隔离的输入数字信号也是12V 信号,则可以使用 ISO1211,该系统可以与输入信号一起工作,而无需单独的电源。
    如果需要隔离的输入信号是大于5V 摆动的模拟信号,则可以查看 ISO224。

    请注意,ISO1211和 ISO224都不能与 ISO7420引脚兼容,因为所有这些设备都提供不同的功能。 如果你有任何疑问,请告诉我,谢谢。


    此致,
    科特谢瓦·拉奥