This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7141CC:医疗应用的有效替代产品?

Guru**** 2908170 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7741, ISO7141CC, ISO6741, ISO7741-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1066634/iso7141cc-a-valid-replacement-for-medical-application

部件号:ISO7141CC
本文档中讨论的其它部件:ISO7741ISO6741ISO7741-Q1

各位专家:

你好。 客户希望使用 替代部件。

由于缺货,他们已将其设计中的 ISO7741隔离器芯片替换为 ISO7141。 由于这些芯片正在医疗设备中使用,我们需要知道这些芯片是否具有医疗等级?

此外,它们是否使用了强化隔离? 电介质和 ESD 规格是否与 ISO7741有所不同?

感谢您的支持。

此致,
阿基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Archie,

    感谢您的帮助。

    ISO7741的性能比 ISO7141CC 高得多,如果 ISO7141CC 能满足客户需求,我就不会期待 ISO7741中有任何问题能满足客户需求。 此外,ISO7741还提供了强化隔离。

    我们还拥有 ISO6741,这是我们最新的数字隔离装置。 如果 ISO6741符合客户要求,我们建议客户使用此设备。 谢谢。


    此致,
    科特谢瓦·拉奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 ,科特 eshwar,

    感谢您的详细回复。

    那么 ,ISO7141CC 和 ISO6741的零件是否也提供了强化隔离?

    感谢您的确认。

    此致,
    阿基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 ,科特 eshwar,

    刚刚收到客户的回复。

    他们 的问题是关于 ISO7141 (但在没有“CC”的情况下无法找到/标记此部件号)。   如上所述,他们的原始设计采用了 ISO7741,但由于库存问题,他们不得不用7141替换。 此外,6741只包含在 SOIC 封装中,这对它们不起作用。

    您能否再次回答 有关7141的问题?

    这些芯片是否有医疗等级评定?
    ——它们是否使用了强化隔离?
    -介电和 ESD 规格是否与 ISO7741不同?

    感谢您的指导。

    此致,
    阿基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Archie,

    感谢您的更新和分享更多信息。

    由于客户正在查看 ISO7141,我认为他们需要的软件包是 QSOP-16 (软件包代码- DQB-16)。 请注意,ISO7141是一个较旧的数字隔离器系列,该系列不提供符合 VDE 标准的增强隔离,如 ISO7741和 ISO6741。 请参阅我对您以下问题的意见,

    1. 我不知道您正在寻找的医疗等级。 如果客户想要询问设备是否符合 IEC 60601-1的要求,则答案是否定的 而对于 DW 16封装,ISO7741的每个 CSA 60601-1和 IEC 60601-1具有2个 MOPP,且具有250 V 有效值工作电压。 DBQ-16由于爬电率较低而不符合此要求。 有关隔离等级和认证的详细信息,请参阅 ISO7741的7.6和7.7部分。 同样,请参阅 ISO7141数据表的8.3.1和8.3.1.2部分,了解其评级和认证。
    2. ISO7741根据 VDE 0884-11提供强化隔离,而 ISO7141则不提供。
    3. 是的,ISO7741的 ESD 性能将比 ISO7141高出一倍。

    DBQ 中 ISO7741的最佳替代方案是相同设备的汽车等效产品,即 DBQ 中的 ISO7741-Q1 (完整部件号- ISO7741QDBQRQ1)。 如果还有其他问题,请告诉我,谢谢。


    此致,
    科特谢瓦·拉奥