This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7320FC:电源

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7320FC, ISO7720, ISO6720

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1066272/iso7320fc-powersupply

部件号:ISO7320FC
“线程”中讨论的其它部件: ISO7720, ISO6720

您好,

我们想知道是否可以在输入端和输出端使用不同的电源为 ISO7320供电,VCCI = 5V,VCCO = 3.3V,而且很累。 数据表中未对此进行说明。  

(我们正在寻找一款产品来替代应用程序上的 ADUM1200)

Cdlt,