This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7740:寻求 ISO774设计建议

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7740

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1070832/iso7740-asking-for-the-iso774-design-suggestion

部件号:ISO7740
“线程: 测试”中讨论的其它部件

您好,Team,

 我的客户正在调查 ISO774x,并对功率额定值有疑问。

下表显示,ISO7740在 Tj=150C 时仍可以处理200mW 功率消耗,但数据表还显示了最大值。 TJ 为150C。 那么,当 Tj=150C 时,任何额外的功耗都会触发器件热投影,对吗? 如何向客户解释?

此外,下图显示当环境温度为150C 时,功率限制为0mW (假设 Tj 为150C)。 这两个数据是冲突的,是不是吗?

巴西,

SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SHH,您好!

    感谢您的联系,请允许我帮助您回答您的问题。

    请注意,结点温度(Tj)是设备内芯片中晶体管结点的温度。 它代表模具的整体最高温度。 环境温度(Ta)是设备所处的周围空气或环境的温度。 ISO7740的数据表指定 Tj 的最大值为150C,Ta 的最大值为125C。

    下表~了 ISO7740在 Tj=150C 时仍能处理200mW 功率消耗,但数据表还显示了 Max。 TJ 为150C。 那么,当 Tj=150C 时,任何额外的功耗都会触发器件热投影,对吗? 如何向客户解释?

    表中所述的测试条件是最坏情况下的工作条件,在最坏情况下,支持的最大功耗被指定为200mW。
    当在建议的工作条件下操作设备时,电源将始终保持在200mW 以下。 由于它是一个仅用于信号传输的设备,因此不能强制它在不违反设备运行条件的情况下释放多余的电量。 因此,只要设备在建议的工作条件下运行,您就不必担心该设备的功耗问题。

    [引用 userid="88426" url="~/support/isolation - group/isolation /f/isolation - forume/1070832/iso7740-asking - for-iso774 - design -probions"",下图显示当环境温度为150C 时功率限制为0mW (假设 Tj 为150C)。 这两个数据是冲突的,是不是吗?

    请注意,当 Ta = 150C 时,曲线显示0mW,因为支持的最大 Ta 仅为125C,而不支持150C。 Tj 和 Ta 之间的关系可以用热阻表示,如下所示。


    此致,
    科特谢瓦·拉奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持!