This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO3082:G4和无 G4设备之间的区别?

Guru**** 2605845 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1071059/iso3082-difference-between-the-g4-and-none-g4-devices

部件号:ISO3082

你好!

ISO3082DW 可以订购为 ISO3082DW 和 ISO3082DWG4。

两者之间有何区别? 数据表中没有关于 G4的详细信息。

谢谢和问候

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,罗伯特,

    感谢您与我们联系!

    A‘G4’表示封装为无铅,采用“绿色”模具化合物(不含 BR 和 SB)制造,并采用镍钯金预镀铅涂层。

    请参阅此 E2E 帖子 了解更多信息。

    此致,

    阿尔弗雷德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回复! 这对我们有很大帮助。