This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1640-Q1:寻找 SI8600的替代产品。

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO1640-Q1, ISO1640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1070682/iso1640-q1-looking-for-an-alternative-to-the-si8600

部件号:ISO1640-Q1
“线程: ISO1640”中讨论的其它部件

我们正在寻找替代 SI8600的方法,我们已经使用了 SI8600AC-B-ISR。

我们需要,

最小隔离电压:1500V 有效值

最小爬电:2.9mm

最小间隙:2.3mm

必须具有 UL 认证

这款 TI 器件看起来非常适合,但是,  

在确定信号是低还是高的逻辑电平值方面,它有一些不同。

这是最适合应用的部分,还是其他更适合应用。

谢谢,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Russell,

    感谢您的发帖,欢迎光临 E2E! 是的,尽管 逻辑电平电压阈值不同,但8引脚"D"封装中的 ISO1640 (用于工业应用)或 ISO1640-Q1 (用于汽车应用)是我们推荐的 SI8600AC-B-ISR 的引脚到引脚兼容替代品。 ISO1640的电压阈值允许信号具有更大的噪声容差,如果 每个 ISO1640电源的电压级别与 各侧与之通信的信号相同,则不应该存在兼容性问题。

    请随时与 我们分享一份示意图以供审核,或与 ISO1640通信的部件的部件号,以确认输入和输出信号电平 与 我们的设备兼容。


    尊敬,
    曼努埃尔·查韦斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的快速响应,您的回答非常有帮助。