This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7731:ISO7731DW 和 ISO7731BDW 之间的差异

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1069719/iso7731-difference-between-iso7731dw-and-iso7731bdw

部件号:ISO7731
“线程:测试”中讨论的其它部件

大家好,团队

 ISO7731DW 和 ISO7731BDW 之间有何区别?

谢谢  

野牛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nison,您好!

    感谢您的帮助。

    ISO7731BDW 中的字母"B"表示基本隔离,而原始 ISO7731DW 默认提供增强隔离。 这两种设备之间的区别仅在于它们的隔离电压额定值(VIOWM,VIORM 和 VIOSM)以及它们在生产测试过程中进行表面电荷测试的方式,其他所有设备都应保持不变。 请参阅以下数据表中设备绝缘规格的快照。 谢谢。


    此致,
    科特谢瓦·拉奥