This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7721-Q1:ISO7721-Q1应用问题

Guru**** 2605395 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO7721

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1067918/iso7721-q1-iso7721-q1-application-issues

部件号:ISO7721-Q1
“线程:ISO7721”中讨论的其它部件

大家好,团队

ISO7721 - Q1的 PIN8 (NC)的直接接地是否会影响绝缘性能?

谢谢,请小心谨慎,祝您度过美好的一天。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Hangjie,

    感谢您与我们联系!

    NC 销没有电气连接。

    因此,隔离性能不会受到影响。

    此致,

    阿尔弗雷德