This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOUSB211:高速 USB 隔离器可用性和 ESD 弹性

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: ISOUSB211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1067826/isousb211-high-speed-usb-isolator-availability-and-esd-resilience

部件号:ISOUSB211

您好,

我正在寻找一款高速(480 Mbps) USB 隔离器,用于我刚刚开始工作的设计。 我注意到您有一个预览部件,似乎可以满足我的需求- ISOUSB211。

请告诉我:

  • 英国是否有预计的供货日期?
  • 它是否具有符合 IEC 61000-4-2 4级标准的 ESD 等级(±15 kV 空气放电/±8 kV 触点放电)。 数据表仅指定 HBM 和 CDM。
  • 您是否希望在具有附加保护电路的电路电平上达到这样的额定值? (即隔离墙本身能否承受此类排放,即使特定输入需要保护)
  • 您是否有任何其他解决方案来隔离高速 USB?

我对使用此部件进行设计非常感兴趣,但目前我对可能的可用性有点担心,在选择此部件之前,需要对此加以确定。

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,菲利普,

    感谢您与我们联系!

    很抱歉,我们没有通过公共领域披露可用性。

    请联系当地代表了解 ISOUSB211DP 的可用性。

    它具有通过附加保护电路满足 IEC61000-4-2 4级要求的能力,我们正在验证性能。

    ISOUSB211DP 是 TI 目前唯一提供的高速隔离 USB 中继器。

    此致,

    阿尔弗雷德