This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7420E:故障安全行为

Guru**** 2866460 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1072837/iso7420e-fail-safe-behaviour

部件号:ISO7420E

我们注意到我们的多台设备中有一种行为,我们无法百分之百地解释。

我们有一个串行数据链路,通过两个 ISO7420ED 路由四个信号。
两个隔离器均由相同的电压供电。 它们在布局中直接相邻,并以相同的方式连接到供应平面。 因此它们的电源电压水平相同。

在输入端断电时,两个隔离器中的一个的信号输入处都存在动态信号(时钟和控制信号)。 在第二个隔离器上,两个信号输入为静态(低)。
这款具有静态输入信号的 ISO7420ED 显然比具有持续变化电平的输入信号的 ISO7420ED 更早进入故障安全状态。

我们在数据表中看到,在 ISO7420ED 上输入的电平未定义也会导致输出处出现故障安全状态:



但是,我们在测量后就排除了这一点。


如果输入端(输入端 Vcc)断电,ISO7420ED 信号输入(INA,INB)处的信号形状(静态或计时)是否会影响信号输出(输出,OUTB)的故障安全行为?

问候贝恩德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,贝恩德,

    感谢您与我们联系并分享与客户问题相关的详细信息。

    请注意,在任何时候可以应用于输入引脚(INA,INB)的绝对最大输入不应超过“VCC + 0.5V”。 如果 VCC = 0V,则 INX < 0.5V,否则可能导致设备永久性损坏或影响长期可靠性。 在这些绝对最大评级之外,设备行为可能无法预测,并且可能因设备而异。 这可能是客户看到设备未按照功能表操作的原因,因为设备在建议的工作条件之外运行。

    我希望这能回答你的问题,谢谢。


    此致,
    科特谢瓦·拉奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,科特 eshwar,

    在我们的电路中,驱动电耦合器信号输入的组件也由相同的电源电压供电。 因此,ISO7420ED 输入的信号电平永远不会高于其电源电压。 因此我们在组件规格范围内。

    因此,我们的问题仍然是一样的:当静态或时钟信号应用于输入(INA,INB)时,ISO7420ED 信号输出(输出,OUTB)的故障安全行为与输入端(输入端 Vcc)断电是否有区别?

    此致,
    贝恩德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,贝恩德,

    感谢您的澄清。

    [引用 userid="58771" url="~ë/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1072837/iso7420e-fure-safe-behavie/3970208#3970208"],因此,我们的问题仍然是:当输出输出电压超过输入电压时,输出电压不是不是安全的,输入电压是?

    不能,ISO7420ED 信号输出的故障安全行为没有任何差异,其输入为静态或计时。

    [引用 userid="58771" url="~ë/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forume/1072837/iso7420e-fure-safe-behavied"]但我们在测量后就排除了这一点。

    请详细说明上述几点? 输入计时时,您在输出上观察到什么? 共享显示问题的波形确实有助于包含输入/输出信号和输入/输出电源波形。 如果设备未按预期方式运行,或者违反了任何建议,这将对我们有所帮助。 谢谢。


    此致,
    科特谢瓦·拉奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,贝恩德,

    您是否有来自客户的此类信息? 这将帮助我们更好地理解问题的根源。 谢谢。

    [引用 userid="57858" url="~ë/support/isolation - group/isolation /f/isolation - forum/1072837/iso7420e-fail -safe-behavies/3970240#3970240"]
    但是,我们在测量后就排除了这一点。

    请详细说明上述几点? 输入计时时,您在输出上观察到什么? 共享显示问题的波形确实有助于包含输入/输出信号和输入/输出电源波形。 如果设备未按预期方式运行,或者违反了任何建议,这将对我们有所帮助。 谢谢。

    [/引用]


    此致,
    科特谢瓦·拉奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,科特 eshwar,

    请参阅脱机邮件。

    此致
    贝恩德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢贝恩德,

    由于我们正在脱机讨论此问题,我将继续并将此线程标记为“已关闭”。 谢谢。


    此致,
    科特谢瓦·拉奥