This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOUSB211:如何设置 EQxx 引脚

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: ISOUSB211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1071321/isousb211-how-to-set-eqxx-pins

部件号:ISOUSB211

TI 专家您好,

我的客户认为 ISOUSB211是他们用于 USB 2.0高速通信的新产品。

他们只是想隔离函数,而不需要做更多的说明,所以我在数据表中建议了图8.6中的图表。

我认为最好将 VBUS2更改为5V,因为两侧都是 USB 5V 电源。请就此发表您的意见。

我找不到在设备上设置 EQxx 针脚的方法。设置是否与图8.6完全相同? (EQ10=GND,EQ11=FLOAT,EQ20=3.3V,EQ21=GND)

或者是否还有其他取决于情况的选择?

请检查上述问题。 谢谢。

此致,

追逐  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Chase,

    感谢您与我们联系!

    该示例显示了 VBUS2上的3.3V,因为 MCU 需要3.3V 电源。

    ISOUSB211 VBUS 可以支持3.3V 和5V,可以将 VBUS2设置为5V。

    如果系统中有3.3V 电压,则更低功耗更是首选。

    如果 VBUS2连接到5V,V3P3V2应该保持浮动状态,并且只连接到旁路电容器,因为它将由 ISOUSB211内部 LDO 驱动。

    要获得最佳的信号完整性,请参阅本 应用手册 以选择预强调和均衡器设置

    基于迹线损耗。 通常, EQxx,EQxx 引脚可以连接到相应的 GNDx 引脚,以便在不需要均衡的情况下进行短路。

    此致,

    阿尔弗雷德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alfred:

    感谢你的回复。

    我附上了示意图。您可以对其进行审核吗?

    关注的是:

    1.我可以同时使用5V 和3.3V 来连接 VCC2引脚吗?

    2. CDPENZ1和 CDPENZ2引脚使用3.3V 是否正常? (我们不使用 BC 1.2协议。)

    此致,

    追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Chase,

    我的反馈请见下文。

    由于 VBUS 设置为5V,内部 LDO 将为 V3P3V 生成3.3V 电压。 因此,不需要外部3.3V 电源。 请保留电容器。

    2. VCC2引脚使用5V 或3.3V 是正常的。 数据表中指定的电压可能需要2.35V 至5.5V。

    3.我建议不要将 VBUS1用于 VCC1。 这是因为 VBUS1由 USB 主机提供,它可能用于为 VBUS2生成隔离电源。 当所有组件同时消耗电流时,这可能会影响电源完整性。 除此之外,由于3.3V_UD 可用,我建议将其用于 VCC1。

    4.建议对 CDPENZ1和 CDPENZ2引脚使用3.3V。 这些引脚的绝对最大额定值为-0.3V 至 V3P3V+3.3V。  

    5.示意图中没有电容器的值,请按照数据表中的建议获取这些电容器的值。

    此致,

    阿尔弗雷德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Chase,

    为了补充 Alfred 的回应, 最好知道主板两侧的外部可用耗材。

    1.第1面是否连接到 USB 连接器,第2面是否连接到 MCU/控制器?

    2.如果是,VBUS1将通过 USB 连接器提供,我认为3.3V_UD 在外部不单独提供,必须由 ISOUSB211内部生成。 在这种情况下,VCC1应直接连接到 VBUS1。  (如果在外部使用不同电源或调节器的3.3V_UD,则最好将 VCC1连接到3.3V_UD)。

    2. 在第2面,系统中是否已有外部3.3V_DD (例如为 MCU 供电)? 如果有此功能,并且可以提供>120mA 的电流,则最好将 VBUS2,V3p3V2和 VCC2连接到3.3V_DD。 如果外部不提供3.3V_DD,请将 VBUS2连接到+5V_ISO,让 V3P3V2保持未连接(除去耦电容器外),并将 VCC2连接到+5V_ISO。  

    Rgds,

    安纳特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的 Anant:

    感谢你的回复。

    实际上,ISOUSB211的两端都使用5V 电源。在这种情况下,我认为最好听从 Alfred 的建议。您对此有何看法?

    1.第2面还连接了 USB 控制器/连接器(5V 系统)

    2.是的,系统中仍有3.3V 电源。

    此致,

    追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chase,

    感谢您的回复。 是的,请遵循阿尔弗雷德的建议。 即,如果外部两侧均提供3.3V 电源,请将 VCC1和 VCC2连接到这些电源。 将 VBUS1和 VBUS2分别连接到 USB_5V 和+5V_ISO,并仅将 电容器连接到 ISOUSB211上的3P3V 引脚,因为3P3V 引脚将由 ISOUSB211内部 LDO 驱动。  

    Rgds,

    安纳特