This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7762:辅助侧浮动接地

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7762

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1072346/iso7762-floating-ground-on-secondary-side

部件号:ISO7762

各位好,

我在3.3kV 系统中使用了 ISO7762,其中主侧与地面的电平为3.3kv,而辅助侧是浮动的,与地面没有电气连接。 辅助侧的电源来自主侧的3.3kV 隔离额定电源。 现在我正在评估10kV 系统的设计可行性,我认为可以  使用 ISO7762,因为我认为辅助侧是浮动的,所以不应该有两侧的高电压差。 因此系统仍可以正常工作。 请告诉我,如果我的想法是正确的还是错误的? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Liyang,

    感谢您的发帖,欢迎光临 E2E! ISO7762本身具有足够的爬电距离和间隙距离,可根据其数据表规格隔离10kV 以上的瞬变。 为了防止隔离墙或接地产生电弧,请确保在多氯联苯布局中的地面平面,轨迹和连接之间保持足够的爬电距离和间隙距离。  如果隔离墙与地球没有连接,ISO7762可能不会像您提到的那样压力到3.3kV 或10kV 水平。  

    到目前为止似乎没有任何问题,如果您想共享原理图或方框图以审查您的现有或新设计,我们 很高兴能查看它们。 如果您的新设计需要更强的隔离性能,我们采用 DWW-16封装的数字隔离器可为我们的单个设备提供最高的隔离等级,或者我们的多个数字隔离器可以串联连接。

    我希望这能回答你的问题。 如果我们可以提供任何其他信息,请告知我们。


    谢谢你,
    曼努埃尔·查韦斯