This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7710:短路

Guru**** 2868720 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1072304/iso7710-short-circuit

部件号:ISO7710

您好,

只需确认 ,ISO7710输出是否受到短路保护?

请提前感谢。

此致,
五月纳德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,梅纳德,

    感谢您发布到 E2E! ISO7710设备没有针对输出短路情况的集成保护。 它们只能按照 数据表的“推荐工作条件”部分中的规定吸入或输出高达4mA 的电流,复制如下:



    如果您有任何其他问题,请告知我们。


    谢谢你,
    曼努埃尔·查韦斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,梅纳德,

    为了清晰起见,ISO7710输出引脚能够吸入并输出>4mA,但我们的客户必须将引脚上的电流限制为<4mA,如建议的工作条件所指定。 设备本身没有限制输出引脚电流的内部机制。 如果连接了更高的负载,ISO7710可能会继续工作,但可能会违反某些数据表参数,并且其长期可靠性可能会受到影响,从而缩短设备寿命。

    如果您有任何后续问题,请告诉我们。


    谢谢你,
    曼努埃尔·查韦斯