This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7820:可以隔离 LVDS 吗?

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7820, ISO7820LL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1072187/iso7820-can-isolate-lvds

部件号:ISO7820

各位专家:

我们希望您确认设备 ISO7820是否可以隔离 LVDS 信号?

数据表 告诉 IT 可以隔离 CMOS 或 LVCMOS 数字 I/O。

感谢您的支持。

此致,
阿基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Archie,

    感谢您的帮助。

    ISO7820用于隔离 CMOS 逻辑信号,而 ISO7820LL 用于隔离 LVDS 信号。 请务必与客户分享 ISO7820LL 部件,如果他们有任何疑问,请告知我们,谢谢。


    此致,
    科特谢瓦·拉奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 ,科特 eshwar,

    感谢您的支持。

    此致,
    阿基·A.