This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1540:将第2面连接到第2面

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO1540, ISO1640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1071967/iso1540-connect-side-2-to-side-2

部件号:ISO1540
“线程: ISO1640”中讨论的其它部件

大家好,我有一个具有多个从属设备的 I2C 总线。 一些从属设备与主设备位于不同的电压/接地域中,有些位于同一域中。 我想知道我是否可以在每个节点前面放置一个 ISO1540,使其第1面朝向节点设备,第2面朝向公共总线(在此基础上,将有多个其它 ISO1540设备,第2面朝外)。 下面是一个示例。

这在其他 I2C 缓冲器中是不可能的,因为双向性的实现依赖于两侧 GND 和 VCC 的偏移。 从我在 ISO1540数据表中看到的情况来看,偏移仅在第1面实施,似乎可以将第2面连接到另一个 ISO1540的第2面。 这是可以做到的吗?

谢谢,
意志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您发布到 E2E 并分享电路图。 如您所述,ISO1540在隔离器的第1面有电压偏移,以防止双向通道锁定,因此第2面的阈值更宽松,因此,多个 ISO1540设备的第2面针可以连接在一起。 由于 V_OL2低于 V_ILT2规格,且针脚为 Hi-Z 时,V_IHT2阈值 将被总线电压超过:



    您还可以考虑在设计中使用 ISO1640而不是 ISO1540。  这款更新的设备支持热插拔,I2C 引脚上具有高达8kV 的集成 IEC-ESD 保护,隔离等级高于 ISO1540,并提供多种封装和通道配置选项。  如果您有任何其他问题,请告诉我们。


    谢谢你,
    曼努埃尔·查韦斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢曼努埃尔确认了这一点。

    最佳
    意志