This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7863-Q1:EP 零件

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7741E-Q1, ISO7763-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1072036/iso7763-q1-ep-part

部件号:ISO7863-Q1
“线程”中讨论的其它部件: ISO7741E-Q1

您好,

在 Collins Aerospace,我们正在开发一些产品,这些产品需要使用大量通用数字隔离器。 与航空航天一样,我们通常在-55°C 至150°C 的温度范围内进行交易 ,但 IC ISO7563-Q1 的设计仅限于-40°C 至125°C 的温度范围

TI 是否计划发布 IC ISO7863-Q1的 EP 部分?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,马希卡舌,

    欢迎参加 TI E2E 论坛!

    目前,我们没有用于温度范围为-55C 至125C 的数字隔离器的任何 EP 部件。 我们有一个0级汽车零件 ISO7741E-Q1,它支持-40C 到150C 的温度范围。

    [引用 userid="511384" url="~ë/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1072036/iso7763-Q1-EP-part"] TI 是否有发布 IC ISO7763-Q1 EP 部分的计划?

    我们不会在 E2E 论坛上发布路线图计划,因此,我无法回答这个问题。 谢谢。


    此致,
    科特谢瓦·拉奥