This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO3088:ISO3088

Guru**** 2782635 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO3088, ISO1430, ISO1450

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1073809/iso3088-iso3088

部件号:ISO3088
“线程”中讨论的其它部件: ISO1430ISO1450

我们选择了 ISO3088来替换应用程序中已经使用的设备。

与原设备相比,ISO3088的外观差异很小:

—ISO3088引脚7 -> GND1,竞争对手-> NC

-ISO3088引脚10-> GND2,竞争对手-> ISODE (应用程序未使用)

下面是一些问题:

——我们能否让引脚7保持未连接状态,并 只依靠引脚2和引脚8来实现 GND1?

——我们是否可以让引脚10保持未连接状态,并且 只依靠引脚9和引脚16来实现 GND2?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Paolo,

    欢迎参加 TI E2E 论坛,并感谢您对 TI 隔离器的关注。

    是的,只要引脚2,8,9和15连接到各自的系统 GND,就可以保持引脚7和10未连接。

    我还想提及的是,ISO308X 隔离 RS-485收发器系列是我们的老一代设备,我们现在拥有 ISO14xx 系列,这是我们最新一代的隔离 RS-485收发器,性能显著提高,包括隔离等级。 您还可以看到 ISO14xx 与 ISO308x 引脚兼容,实际上它的引脚与您所指的竞争设备更匹配。即,ISO14xx 设备的引脚7和10为 NC (无内部连接)。

    根据所需的数据速率是<12Mbps 还是>12Mbps,ISO3088与 ISO14xx 的等效设备可以是 ISO1430,也可以是 ISO1450。 我们还拥有这些 ISO14xx 设备的 B 型设备,它们是原始 ISO14xx (非 B)增强隔离设备的基本隔离版本。 请参阅下表中的数据表,其中指出了所有变体之间的差异。 谢谢。


    此致,
    科特谢瓦·拉奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的快速回答! 我还看到了 ISO14xx 系列。我们还将对该设备进行认证,并将其放入 BOM 中。