This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO6721-Q1:8-DWV 封装缺少绝缘参数

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO6721-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1073632/iso6721-q1-missing-insulation-parameters-for-the-8-dwv-package

部件号:ISO6721-Q1

尊敬的团队:  

一位客户询问了 ISO6721-Q1的更新数据表。

更新版本中缺少8_DWV 封装的绝缘规格。

旧版本

更新版本:

他们需要8-DWV 封装的规格。

此致

乔根

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jorgen,

    感谢您联系并报告数据表中缺少的信息。

    我们意识到这一问题,团队正在研究如何解决这一问题。 我们应该很快在网上提供固定数据表。 同时,请客户参阅以下版本 E (2021年7月),其中包括 DWV 封装的绝缘规格。 谢谢。

    e2e.ti.com/.../ISO6721_2D00_Q1.pdf


    此致,
    科特谢瓦·拉奥