This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7742:IIC 隔离接口

Guru**** 2970800 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7742, ISO1541, ISO1540, ISO7241C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1076106/iso7742-iic-isolated-interface

部件号:ISO7742
“线程”中讨论的其它部件: ISO1541, ISO1540, ISO7241C

尊敬的:

我可以使用 ISO7742来监控 i2c 隔离的 ISO1524功能吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    库珀,您好!

    感谢您的帮助。

    ISO1524不是有效的部件号,您是指 ISO1540还是 ISO1541?
    请详细说明您的监控到底是什么意思? ISO154x 已经是隔离器,您可能不需要为同一接口使用另一个隔离器。

    请告诉我,谢谢。


    此致,
    科特谢瓦·拉奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉,我现在使用的是 ISO7742,我不添加新部件,所以我想知道 ISO7742是否可以应用于 i2c 隔离?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    库珀,您好!

    I2C 需要双向信道,其中每个信道都应该能够双向传输信号。 ISO77xx 仅支持单向通道,因此不支持 I2C。

    在某些应用中,MCU 将 SDAO 和 SDAI 分离为 SDAO。 如果您的应用程序也是如此,而 SCL 只需要单向,则 ISO77xx 可以与附加的开路集电极缓冲器一起使用以隔离 I2C。 请参阅 TPS2388EVM-612 ,它使用 ISO7241C 实现 I2C,也可以使用 ISO77xx 实现 I2C。 我正在从 EVM 复制下面的原理图,以供您快速参考。

    即使 MCU 没有将 SDA 线路分为两个,您仍可以使用数字隔离器,如下面的应用说明中所示,使用更多的外部电路。

    使用数字隔离器设计隔离 I2C 总线接口

    但是,由于我们已经有 I2C 隔离器,我们不建议使用数字隔离器进行 I2C 隔离。 ISO164x 是我们最新的 I2C 隔离器系列。 如果你有任何疑问,请告诉我,谢谢。


    此致,
    科特谢瓦·拉奥