This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7740:最小脉冲宽度

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7740

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1075758/iso7740-minimum-pulse-width

部件号:ISO7740

您好,

客户想要知道输入信号的最小脉冲宽度。

DS 显示最大数据速率。
最大数据速率100Mbps -> 10ns 周期
50%负荷时,最小脉冲宽度为5ns。

客户的系统不是完美的50%负荷,可能不到5 ns。

此致,

Hiroshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroshi-San,您好!

    感谢您的帮助。

    ISO7740支持最大数据速率100Mbps,相当于最大50MHz 时钟信号。 因此,时间周期为20ns,或位宽为10ns,占空比为50%。 可以理解的是,输入信号的比特宽度时间可能有一些变化,并且可能小于10ns。 这是可以的,设备接受输入信号位宽度变化的一些变化。

    我们没有正式定义可接受的变体,但我建议位宽度不要小于9 ns。 我希望这能回答你的问题,谢谢。


    此致,
    科特谢瓦·拉奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    科特谢瓦尔-桑,

    感谢您的提前回复。

    此致,
    Hiroshi